This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:无法在 N2HET1[8]上生成 PWM(TMS570LS3137 ZWT 封装、Hercules 开发套件)

Guru**** 2766485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575197/tms570ls3137-unable-to-generate-pwm-on-n2het1-8-tms570ls3137-zwt-package-hercules-development-kit

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:

您好:

我正在使用 TMS570LS3137 MCU(ZWT BGA 封装) 在 A 上 Hercules 开发套件 、我正在尝试使用生成 PWM 信号 N2HET1[8] 引脚。

我可以从其他 HET 引脚(如)成功生成 PWM 信号 N2HET1[0] N2HET1[1] 、但出于某种原因、我无法从获得任何输出 N2HET1[8] 。 我查看了数据表和引脚多路复用配置、但找不到任何明确的原因、为什么此特定引脚的行为会有所不同。

您能否告知哪些因素可能会阻止 N2HET1[8]上生成 PWM?
是否存在任何可能影响此引脚的已知限制、共享资源问题或配置详细信息?

我附上了我的示例项目 ( deneme.zip ) 以供参考。
我们非常希望得到任何帮助或见解、因为我迫切需要解决这一问题。

提前感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../deneme.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布用于生成文件的 halcogen 文件。 在您生成的 halcogen file.e2e.ti.com/.../pwm.hcge2e.ti.com/.../pwm.dil 中未启用 PWM