This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:内部温度传感器故障/故障

Guru**** 2913710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576387/mspm0c1104-internal-temperature-sensor-faults-failures

器件型号:MSPM0C1104


工具/软件:

我正在使用 MSPM0C1104 上的内部温度传感器、并想知道该传感器是否可能发生任何故障、以及其结果会在我们的读数中显示出来。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:
    温度传感器可能发生的“故障“是什么意思?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当传感器暴露在极端温度下时、我使用 ADC 热敏电阻的一些故障模式是开路、短路和整体性能下降的。 我们的电路板上没有任何其他热敏电阻来比较芯片温度、因此我们很好奇、TI 是否有任何保护或建议的方法来确保芯片正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:
    只要温度不超过数据表最大值、MSPM0 的温度传感器就应能够顺利采集温度、并且我们将能够保证器件寿命。 我们不建议将 M0 直接暴露于其最大范围之外的值、因为这可能会缩短器件的寿命。  关于保护、我们建议遵循本文档中概述的通用硬件指南。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:
    关于文档、抱歉、我忘记添加链接: https://www.ti.com/lit/an/slaaeg4/slaaeg4.pdf

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说是合理的、我想知道内部温度是否会提供错误的读数? 假设芯片温度为 80C、温度传感器可以准备就绪 0°C 或 30°C

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:
    唯一这样做的方法是、如果温度传感器校准不正确、 您可以使用 TRM 温度传感器一节来探索将 ADC 读数转换为温度的过程的工作原理(即使是不同系列的产品,原理也是相同的;MSPM0C TRM 最终会包含这一节)。
    此致、
    Diego Abad