This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:配置调试器时 Uniflash 停止工作

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572653/uniflash-uniflash-stopped-working-while-configuring-debugger

器件型号:UNIFLASH
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

我使用 uniflash 通过 XDD110 调试探针将预编译的映像刷写到 IWR6843。

到目前为止,该过程运行良好 — 配置未更改,但现在 uniflash 在“配置调试器“时卡住。

由于配置是有效的、我从未更新过 uniflash 8.3 或任何内容、但现在它会在进入刷写过程之前一直处于“Initializing ETM_0“。

因此、我安装了最新版本 uniflash 9.3 以检查这是否可行、但它会卡在不同的文件“Parsing C:\ti\uniflash_9.3.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\targetdb\Modules\radar\dss_sci.xml“中、一直在那里工作... 之前还要进行刷写。  

 

因此、我想这是一个软件问题、因为问题发生在芯片的任何刷写之前。

再次 — 配置被否定更改。 确实改变的是安装定期的 Windows 更新当然,但这就是所有.

 

有任何建议看哪里或尝试什么?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我假设您在 UniFlash 中尝试与 IWR6843 进行串行连接。

    您是否能够使用 CCS 启动 IWR6843 的调试会话(通过 XDS110)?

    谢谢

    Ki