This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:具有 mcelf_XIP 的 dslite 无法使用地址 0xE000_0000 对 XIP 段进行编程

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570349/uniflash-dslite-with-mcelf_xip-fails-to-program-xip-section-with-address-0xe000_0000

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P

工具/软件:

使用 Uniflash 9.3.0.5401。  TMDSCNCD263P 修订版 A

使用板载 XDS110 生成的独立命令行包、用于对 SBL、mcelf 和 mcelf_XIP 映像进行编程。

从 Uniflash GUI 运行正常。  

但从 CLI 运行 dslite-Cortex_R5_0.bat 时、 尝试使用地址 0xE000_0000 对 mcelf_XIP 映像进行编程始终失败。

PS C:\work\uniflash_windows>.\dslite-Cortex_R5_0.bat
执行默认命令:
> dslite --mode flash -c user_files/configs/AM263Px.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad=“无验证“-e -f -v “user_files/images/sbl_ospi_moreelf.release.tiimage、0x600000“

...

错误:Cortex_R5_0:文件加载程序:验证失败:地址 0xE0000000 处的值不匹配(预期:0x7f、Actual:0xD0)请验证目标存储器和存储器映射。
完成:41%
失败:文件:多个文件:发生数据验证错误、文件加载失败。

这是完整日志。  

e2e.ti.com/.../uniflash_5F00_dslite_5F00_xip_5F00_log.txt

使用 appimage 和地址 0xF000_0000 时会出现相同的问题。

是否有特殊步骤或命令来对 XIP 映像进行编程?  为什么独立的命令行包没有生成正确的命令?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否还可以将工作案例的 UniFlash GUI 控制台中的所有文本复制并粘贴到文本文件并将该文件附加到此线程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们正在调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、有关此问题的任何更新?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huey、

    您能否提供正在使用的图像? 这将有助于调查。 如果您不想公开分享、可以通过私人 E2E 聊天将其发送给我。

    请注意、我不需要您的确切图像。 我只需要任何可以重现问题的示例。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用 Uniflash 9.3 生成的独立命令行包、并从 CCS 构建 optiflash_xip_benchmark_am263px-cc 示例。

    (看起来拉链太大了。  110 米。  我会私下发送。

    e2e.ti.com/.../0741.log.txt