This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:需要 BOM

Guru**** 2913500 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576295/launchxl2-570lc43-bom-needed

部件号:LAUNCHXL2-570LC43


工具/软件:

您好、

我需要  LAUNCHXL2-570LC43 电路板的 BOM。

此致、

Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我向您发送了一封包含所需 BOM 的邮件、请仔细查看。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很受欢迎。

    谢谢你