This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS5703137DPGEQQ1

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576018/tms570ls3137-tms5703137dpgeqq1

器件型号:TMS570LS3137


工具/软件:

无法将代码刷写到 MCU 中  

下面的项目已选中、它们完好无损

  1. 3.3V 和 1.2V 电源完好无损
  2. 到 MCU 的时钟完好无损–在示波器上进行监控并发现正常
  3. TMS、TDI、TDO、TCK、TRST 完好无损–在范围内进行监控并发现正常
  4. 上电复位 (NPORRST) 完好无损–始终为高电平

同一个 MCU 一开始就能够刷写、也刷写了多次。

请查看以下屏幕截图