This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U 与 Lauterbach TRACE32 功能

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576613/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-with-lauterbach-trace32-function

器件型号:TMDSEMU110-U


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 TMDSEMU110-U 是否支持适用于 F28P65 的 Lauterbach TRACE32 功能

如果没有、哪个工具可以为 F28P65 支持此功能。

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    Lauterbach 的 Trace32 是专用的跟踪收集硬件。  

    其中 TMDSEMU110 仅是调试器、而不支持跟踪、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要在 C2000 器件上收集跟踪、请使用 Lauterbach 跟踪本身:

    www.lauterbach.com/.../c2000