This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-FPGA:EP 的 GIO 中断计数不匹配的数量。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574668/tms570lc4357-ep-number-of-interrupt-count-mismatch-for-gio-from-fpga

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP


工具/软件:

晚上好、

我们正在尝试通过 FPGA 代码在 10 个次要帧上生成 MIL 1553B BC -> RT 中断(消息结束)、其中 10 条消息包含 32 个字、每个次要帧需要 20 毫秒。 理想情况下、100 条消息应为 FPGA 提供 100 个中断、而内部 FPGA 将向 TMS570LC43xx 定制板提供 100 个中断。 但对于 FPGA、记录了 100 个中断、当 TMS570LC43 发生时、大约会丢失 40%的中断产生、因为 维持一个全局变量来跟踪中断计数。

GIO 的初始中断配置如下

  • 基于 Fiq
  • 高优先级中断生成

用于在 GIO 的 ISR 内读取数据的 EMIF 配置  

  • 设置周期 — 5
  • 保持循环 — 5
  • 选通周期 — 15

我的查询是上述设置生成 GIO 中断所需的时序标准是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    对延迟的回复表示歉意!

    我无法了解您的设置、请进一步详细说明。

    确保您的中断处理程序代码尽可能短。

    还要记住:

    ARM Cortex-R4/5(ARMv7-R 架构)处理器不支持硬件中的中断嵌套。

    --
    此致、
    Jagadish。