This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:使用 MMWAVEICBOOST 板载 XDS110 时、AM 无法设置断点(在启动时,断点将被禁用)、而使用外部 XDS110 时、CAN't get 超过此错误

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575434/tmdsemu110-u-with-mmwaveicboost-onboard-xds110-am-unable-to-set-breakpoints-at-startup-they-go-disabled-and-with-external-xds110-can-t-get-past-this-error

器件型号:TMDSEMU110-U


工具/软件:

外部 XDS110 错误、插入、跳线 J15、J14 设置到位置 2-3(用于外部调试)并且开关 3 切换至关闭(对于无 JTAG 冲突):


CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)


当我将其设置为板载调试模式时、无法设置断点、因此没有用。   


我需要板载组件进行调试、或使用外部 XDS110 克服上述错误。


谢谢。