This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:可同步时钟输出、提供 IEEE1588 PTP 服务

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83640, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577243/dp83869hm-syncronized-clock-out-with-ieee1588-ptp-service

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83640、DP83869、 AM6442

大家好:

在我的系统中、我需要将时钟信号与 IEEE1588 同步。 我看到 DP83869HM 支持 IEEE1588、但在阅读文档时、我不清楚是否可以将其 CLK_OUT 或其其他 GPIO 配置为使用 IEEE1588 服务生成同步时钟信号。

相反、我看到 DP83640 明确将此功能直接连接到 CLK_OUT 引脚、但遗憾的是、此 PHY 与我的系统的一些要求不符、例如 DP83869HM 提供的 1000Mbps 速度和 SFP 支持。

有人能否请确认 DP83869HM 可用于此特定应用?  
或者、是否有人可以向我推荐其他可以实现该功能并符合我的系统要求的 TI PHY?  

提前感谢您。

此致、

     Ennio Briselli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ennio:  

    DP83869 支持根据 IEEE 1588 为 SFD 信号发送指示脉冲。  
    遗憾的是、除 DP83640 之外、我们没有支持 PTP 的器件。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的反馈。

    我的系统基于 AM6442 主机处理器。 正如我在网络上看到的、可以使用 AM6442 的一个 ICSSG 器件来处理 IEEE1588 服务并使用 AM64 SDK 在 AM6442 GPIO 上生成时钟信号输出(1PPS 或通用频率)、但我没有找到太多相关信息。

    您能给我一个链接到网络上的一个示例或知识库、作为开发它的起点吗? 非常感谢。

    此致、

     Ennio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ennio:  

    我的团队支持以太网 PHY、因此我们不了解如何使用 AM6442 来处理 IEEE1588。  
    我会将此工单重新分配给 Sitara 团队、以便他们可以更好地为您提供帮助。  
    请等待他们的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM64 以太网 MAC 接口具有与 GMC 一致的 PPS 生成功能。

    AM243x MCU+ SDK:以太网 TSN ICSSG gPTP TimeReceiver(gPTP 从站)示例

    AM243x MCU+ SDK:以太网 TSN CPSW gPTP TimeReceiver(gPTP 从站)示例