This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:加电时序问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577446/am2612-question-to-power-on-sequencing

器件型号:AM2612


尊敬的团队:

 

我的一个定制器件对数据表中上电时序的说明有疑问、根据说明、Tsu_SOP 是“相对于 PORz 置为有效的 SOP 设置时间“。 和 TSU_SOP 从 PORz 低电平到高电平转换开始、最短时间为 20us。

 

不过、根据 AM263x 的数据表和 pradp61.pdf、 TSU_SOP 在 PORz 低电平到高电平转换之前发生、并在高电平状态结束、最短时间为 10us。  我想知道应该遵循哪一个正确的指导原则? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengyue、

    AM263x 数据表/spradp6a 中的图是正确的。 我可以看到 AM261x 数据表中的图是固定的。

    此致、

    Brennan