This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:为 4S 或 5S 设置了错误的 CELL1 电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577648/mspm0l1306-geetting-wrong-cell1-voltage-for-4s-or-5s

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:BQ76905

您好:

我有带 MSPM0L1306 和 BQ76905 的定制电路板、使用示例代码我将对 5 节电池进行调试、

CELL1 电压寄存器= 2293mV
CELL2 电压寄存器= 3779mV
CELL3 电压寄存器= 3777mV
电芯 4 电压寄存器= 3688mV
电芯 5 电压寄存器= 3999mV
电芯 6 电压寄存器=  0mV
Cell7 电压寄存器=  0mV
电池组电压= 19034mV
REG18 电压= 1774mV
VSS 电压= 4mV   
CC2 电流=–1mA  
CC1 电流= 0mA   
 ÂºC 温度= 29k Ω

BQ7690x 完成的测试序列。

以下是连接

PACK 负极连接到 VC0、Cell1 连接到 VC1、Cell2 连接到 VC2、Cell3 连接到 VC3A 和 VC3B、Cell4 连接到 VC4A、VC4B、Cell5 连接到 VC5

 

如果实际电压为 3.8V、而我得到 2.3V、请告诉我电池 1 电压有差异的原因

4 芯电池包也观察到相同。

 

请指导我进行同样的操作。

 

此致、

镍锡