This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AsymCrypt_RSAPrivkey 从.pem 派生

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575216/am263p4-asymcrypt_rsaprivkey-derivation-from-pem

器件型号:AM263P4


工具/软件:

我们希望使用 PKA 引擎进行 RSA 加密和解密、但我们仍然找不到导出 AsymCrypt_RSAPrivkey 我们存储的.pem 文件中的数据类型能够调用 RSA 专用函数调用 (  Asym Crypt_Return_ AsymCrypt_RSAPrivate(Asym Crypt_Handle 手柄,  const uint32_t m[RSA_MAX_LENGTH]、  const struct AsymCrypt_RSAPrivkey *k,  uint32_t result[RSA_MAX_LENGTH])

是否有人知道如何将 RSA 私钥.pem 文件转换为 AsymCrypt_RSAPrivkey 数据类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误响应。

    作为 API 输入的格式为 BIGINT 格式。

    TIFS 文档提供 C:\ti\tifs_am263px_11_00_00_01\source\imports\security_common\drivers\crypto\crypto_util.h 中的 API、例如 Crypto_Uint、这将获取可提供给的 BIGINT 格式的数据  AsymCrypt_RSAPrivate

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan