This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:MSPM0L1304TRGER

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575566/mspm0l1304-mspm0l1304trger

部件号:MSPM0L1304


工具/软件:

大家好、我是来自 Alpha 的 Zoe/SQE。 我收到了 PE 团队关于 MSPM0L1304 异常的反馈、这导致了我们生产线的高故障率。 我需要你的 FA 报告这个问题,谢谢.

以下是 PE 团队的信息反馈、请通过邮件 Zoe_Hoang @alphanetworks.com 与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +添加信息  

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    幸会。 您可以联系您的相应 TI 销售团队吗? 他们将帮助您联系相应的 FA 测试仪。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺陷率非常高 (67.16%)、如果您可以更换好产品、则无需提供 FA 报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    我想我们需要澄清导致失败的原因。 我觉得有问题的比率很高。 如果我们无法找出根本原因并加以解决、则新样片仍可能出现问题。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey

    明白了、请帮助处理此问题。

    1.更换有缺陷的产品  

    2.提供 FA 报告以找出根本原因。  

    P/S:请 指导我应用 FA 报告  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    1.如果是因为 TI 产品质量、我们可以做到。 但我认为如此高的故障率可能源于应用层面、而不是芯片本身。

    2.如果您想做 FA 报告,可以联系您的 相应销售团队。 也可以帮我把它循环到电子邮件中

    如果这是应用级问题、可能与原理图和布局有关。 因此、我们可以首先解决此问题。 简而言之、我们可以通过电子邮件进行私人通信。 您能给我发电子邮件吗?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey

    请将您的邮件分享给我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    zoey-wei@ti.com

    让关闭此脱机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zoey,我昨天给你发了 2 封邮件,请帮我,并指导我申请 FA 报告