This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-ZERO-CODE-STUDIO:MSPM0G1107 上的.out 文件刷写问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-ZERO-CODE-STUDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578016/msp-zero-code-studio-out-file-flashing-issue-on-mspm0g1107

部件号:MSP-ZERO-CODE-STUDIO
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的团队:

我使用 MSP Zero Code Studio 作为硬件引擎来构建简单的硬件测试程序。 我可以生成.out 二进制文件、但不能使用 UNIFLASH NOR 闪存编程器 软件将此文件刷写到 M0G1107。  

我知道 CCS 生成的.out 文件也存在这个问题。

是否有任何额外的软件可以将.out 文件转换为十六进制?

此致、

Marcin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin:

    零代码当前无法生成十六进制文件。 我将此问题提交给我们的软件团队、并表示他们会考虑在未来的版本中添加此内容。

    如果您想尝试将.out 文件转换为十六进制文件、我找到了 这个旧线程。 这是大约 13 岁,所以我不能确定这是否仍然有效。

    您还可以尝试将工程从 Zero Code Studio 文件路径导入 CCS。 然后、您需要按照我在下面概述的步骤操作。

    在 CCS 中、您可以配置工程属性、以便在编译时生成十六进制文件:

    1. 在中右键点击您的工程 工具 边栏
    2. 单击 属性...
    3. 单击 ARM 十六进制实用程序
    4. 在窗口的左下角、检查 启用“Arm Hex Utility“ 和纸板箱
    5. 下面的选项下 ARM 十六进制实用程序 、单击 输出格式选项
    6. 在下拉列表中、选择 TI-TXT 十六进制 (--ti_txt)
    7. 单击 保存并关闭 显示了这种技术

    此致、

    Owen