This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-DK-TM4C123G:下载中找到的恶意软件 — 请查看屏幕截图

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575273/sw-dk-tm4c123g-malware-found-in-download---please-see-screenshots

器件型号:SW-DK-TM4C123G


工具/软件:

大家好:

刚刚下载了 SW-DK — 下面是 Norton 的意思:

这是真的吗?

谢谢!
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一个相关的问题 — 我们的团队在这里真的可以使用至少 2 个  

    DK-TM4C123G


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI、

    是否有人再看这些论坛 — OP 7+天前 — 没有答案。

    这些论坛是 DOA 吗?

    此致、
    约翰·W·