This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2612:如何在 AM261x 上运行 Profinet 示例

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581230/faq-am2612-how-to-run-profinet-example-on-am261x

器件型号:AM2612
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

在 LP-AM261x 上运行 Profinet 示例的分步指南。

要求:

1.INDcomms SDK

2. CCS

3.编译器

4. SYSCFG

Uniflash GUI

6. PythonOpenSSL

7. LP-AM261x

确保已安装上述要求。 请按照以下链接/步骤设置工具:

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM261X/10_02_00_15/exports/docs/api_guide_am261x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM261X/10_02_00_15/exports/docs/api_guide_am261x/CCS_SETUP_PAGE.html

安装 requirements.txt 中提到的所有要求(位置 — ind_comms_sdk/mcu_plus_sdk/requirements.txt)

/*Navigate to mcu_plus_sdk folder and then run the following command*/
pip install -r requirements.txt

运行 Profinet 示例的步骤:

概述 — AM261x-LP 上的 Profinet 演示支持从外部闪存(即 XIP)执行。 因此、为了正确运行示例、我们需要使用 Uniflash 工具将 sbl_ospi_mcelf 和应用程序映像 (.mcelf) 编程到闪存中、然后将引导模式设置为 OSPI、然后我们可以看到成功运行日志。 请按照以下步骤操作:

1.打开 CCS 并在 Project Explorer 中导入 Profinet 示例

2.构建工程并确保  Profinet /device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.mcelf 和 mcelf_xIP image i s 已正确生成、请查看下面的成功日志。 如果有任何错误,请参阅此 帖子
[172] Boot multi-core ELF image: am261x:r5fss0-0:freertos:ti-arm-clang C:/Users/a0492123/workspace_ccstheia/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.mcelf ...
[173]python C:/ti/ind_comms_sdk_am261x_10_02_00_15/mcu_plus_sdk/tools/boot/multicore-elf/genimage.py --core-img=0:Release/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.out --output=C:/Users/a0492123/workspace_ccstheia/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.mcelf --merge-segments=true --tolerance-limit=0 --ignore-context=false --xip=0x60000000:0x68000000 --xlat=none --max-segment-size=8192
[174] Boot multi-core ELF image: C:/Users/a0492123/workspace_ccstheia/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.mcelf Done !!!
[175] .
[176] Boot image: am261x:r5fss0-0:freertos:ti-arm-clang C:/Users/a0492123/workspace_ccstheia/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release/profinet_device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage Done !!!
[177] .

3.将 LP-AM261x 置于 设备引导模式。然后、打开 Uniflash GUI 工具、选择  

SBL - sbl_ospi_multiple_elf.release.tiimage(位置 — ind_comms_sdk/mcu_plus_sdk/tools/boot/sbl_prebuilt/am261x-LP)

Application“ Profinet /device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.mcelf(位置 — CCS 工作区)

XIP 映像-  Profinet /device_demo_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.mcelf_xIP(位置 — CCS 工作区)

点击“Load Image“(加载映像)。

4.加载成功后。 断开电源线、将引导模式引脚更改为 OSPI 引导模式

5.接下来给器件上电并打开 UART COM 端口以查看 Profinet 的成功日志示例:

连接到 PLC: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am261x/latest/docs/am261x/profinet_device/create_TIA_project.html
software-dl.ti.com/.../pnd_app.html
LP 用户指南 —  www.ti.com/.../sprujf1a.pdf