This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SYSCFG 意外更改 OSPI 复位引脚

Guru**** 2909140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577644/am263p4-q1-syscfg-unexpectedly-changes-ospi-reset-pin

器件型号:AM263P4-Q1


更进一步

MCUSDK-13182:“ysCfg 意外更改 OSPI 引脚“

这似乎只是部分固定。 如果我...

  • 导入示例:

C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19\examples\drivers\boot\sbl_ospi_multiple_elf\am263px-cc\

  • 构建代码(左侧)
  • 打开.syscfg 文件、除了强制保存之外不做任何更改。
  • 再次构建代码(右侧)

然后、RESET 引脚已从 EPWM11_B 更改为 EPWM_10B:

image.png

这是否有合理的理由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    即使多次尝试、我也可以复制它。

    如果我查看 syscfg GUI、默认情况下 OSPI_RESET_OUT 信号未锁定、这可能是您看到更改的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试锁定它并确认这样是否可以为您解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我甚至可以在多次尝试后复制它。

    您的意思是“无法“复制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kier、是的、我无法重现它。