This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:UNIFLASH "选择您的器件"不包含 TMDSCNCD263P

Guru**** 2925220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578853/am263p4-uniflash-choose-your-device-doesn-t-include-tmdscncd263p

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好:

在 9.3 中、列表中仅显示非“P"版本“版本:

image.png

请将 P 版本添加到列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    请允许我重现问题、明天再联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    您能重现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    对延迟的回复深表歉意、我上周得以确认、在与 Uniflash 团队讨论后、他们也确认了这一点。

    此问题将在下一个版本中修复。  

    现在、您可以使用 JTAG 和 UART 模式的 SoC 选项对器件进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nilabh。