This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:申请 EK-TM4C1294XL 板的 TM4C123GH6PM 固件重新编程支持

Guru**** 2925250 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C123GH6PM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580846/ek-tm4c1294xl-request-for-tm4c123gh6pm-firmware-reprogramming-support-for-ek-tm4c1294xl-board

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: TM4C123GH6PMUNIFLASH

您好 TM4C Champ!

我目前正在使用 EK-TM4C1294XL 评估板、该评估板包括用作 USB 调试接口 (ICDI) 的 TM4C123GH6PM 微控制器。 我想询问在 TM4C123GH6PM 器件上对固件重新编程的可能性。

由于某些开发要求、我需要重新刷写或恢复 TM4C123GH6PM 上的 ICDI 固件。 您能否提供有关如何获取适当的固件映像以及对此器件重新编程的建议过程的指导或资源?

此外、如果在此过程中应该使用任何预防措施或特定工具(例如 LM Flash Programmer 或 Uniflash)、请提供建议。

感谢您的支持、我期待您的帮助。

此致、
Jack Cha