This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:在 5V 输入时、多个电源轨上 TPS54334 输出压降

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580033/tps54334-tps54334-output-voltage-drops-at-5v-input-on-multiple-rails

器件型号:TPS54334


尊敬的 TI 团队:

我们将在电路板上使用多个 TPS54334 降压稳压器 (5V→3.3V)。 所有电路都是相同的、但我们看到了以下问题:

  • 相反方向 5V 、则输出仅为 ~3.0V

  • 最大值 12 伏 、输出在正确调节 3.3V

  • 另一个 PCB 上的同一电路在 5V 输入下工作正常。

  • EN 由干净的 3.3V 信号(不是来自另一个稳压器)驱动。

我们验证了电阻值、引脚 1 处的 VIN 是稳定的 5V。 由于多个电源轨上会发生这种行为、因此这似乎是一个常见的设计或布局问题。

您能否提出可能的根本原因或测试来缩小范围?

image.png

谢谢、
马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Manikandan、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    原理图看起来不错、我没有观察到任何差异。

    确保使用万用表准确测量负载端的输出、以避免导线损耗。 您提到它在另一个 PCB 中可以正常工作、因此请确保另一个电路板的布局准确。

    此致、

    Usha。