This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Enet Lwip TCP 客户端示例问题

Guru**** 2917560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580649/am263p4-q1-enet-lwip-tcp-client-example-issue

器件型号:AM263P4-Q1
主题:DP83869 中讨论的其他器件

你好

运行 AM263Px MCU+ SDK 11.00.00 示例时、我遇到以下问题:

硬件:am263px-cc

CCS 12.8.

示例: source/networking/enet/core/examples/lwip/enet_cpsw_tcpclient  

主机:Windows PC

* 主机日志文件*

=========================
 CPSW LWIP TCP 客户端
=========================
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:0 的 Mac 地址分配从 4 减少到 2
打开 MAC 端口 2
EnetPhy_bindDriver:PHY 0:OUI:080028 型号:0f 版本:03 <->'D-P83869':确定
PHY 0 处于活动状态
CpswMacPort_ioctl:cpsw3g.macport1:模块未打开
Cpsw_registerIoctlHandler:注册 IOCTL 处理程序失败:–11001000502,7011CED1
EnetPer_ioctl:cpsw3g:无法执行 IOCTL cmd 0x0100110:–1
Enet_ioctl:cpsw3g:ioctl 0x0100110 失败:–1
无法为端口 1 -–1 设置 DSCP 优先级映射
在启动 lwIP 时、本地接口 IP 启用了 DHCP
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
主机 MAC 地址–0:70:ff:76:1f:66:48
Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:0.0.0.0
[LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
Cpsw_handleLinkUp:端口 2:链路接通:1Gbps 全双工
MAC 端口 2:链路接通
网络链路接通事件
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
正在等待网络打开...
Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:192.168.1.202
网络已启动...
 TCP 客户端菜单:
 输入 TCP 服务器 IPv4 地址:(示例:192.168.101.100)
192.168.1.233
 ip eneterd 为:192.168.1.233
<<<<迭代 1 >>>
 连接到:192.168.1.233:8888
与服务器建立连接
“hello over TCP 1“已发送到服务器
服务器无响应
无法向服务器发送数据包
无法向服务器发送数据包
无法向服务器发送数据包
无法向服务器发送数据包
连接已关闭
<<<<迭代 2 >>>
 连接到:192.168.1.233:8888
与服务器建立连接
“hello over TCP 1“已发送到服务器
服务器无响应
无法向服务器发送数据包
无法向服务器发送数据包
无法向服务器发送数据包
无法向服务器发送数据包
连接已关闭

*** 服务器消息 * **

c:\>ncat -e /bin/cat -kV -l 8888
Ncat: 7.98 版 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat:收听[:]: 8888
Ncat:正在侦听 0.0.0.0:8888
Ncat:从 192.168.1.202:54911 连接。
NCAT debug:CreateProcess 中出现错误:系统找不到指定的文件。

命令为:/bin/cat
Ncat:从 192.168.1.202:54912 连接。
NCAT debug:CreateProcess 中出现错误:系统找不到指定的文件。

命令为:/bin/cat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这个问题。  我在 Windows Shell 中使用 Linux 命令 — 哎呀!!

    在服务器端(在 Windows 上)进行通信后解决了问题、示例运行正常。

    ncat -l -k -v 8888 -e cmd.exe