This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:测试阻塞地址位 ECC

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579704/mspm0g1507-testing-stuck-address-bit-ecc

部件号:MSPM0G1507


您好:

是否有办法对闪存中某个地址位卡住的 ECC 保护进行测试? 我的理解是、ECC 保护应涵盖地址位、因为它是 ECC 计算的一部分、您如何对此进行测试?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    可以手动计算和加载 ECC。 如果出现故障、则说明发生了地址故障。

    此致、
    Brian