This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:支持 mspm0c1106 版本

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1106, MSPM0C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578450/mspm0c1106-mspm0c1106-supported-version

器件型号:MSPM0C1106


您好:  

我有 LP-Mspm0c1106 板、想问一下、CCS 12.8.1 版是否支持该 MSP。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    CCS v12 支持 MSPM0C1106。 我强烈建议安装最新的 SDK。 为了确保您可以导入和开发器件工程、您需要获得适用于 MSPM0 的最新器件支持包。

    最新版本为 1.16

    您可以通过以下步骤找到您拥有的版本:

    1. 提供帮助 > Code Composer Studio
    2. 单击 安装详细信息 按钮来选择“Action"</s>“
    3. 向下滚动并查看您是否可以找到此内容(忽略屏幕截图中的版本):
    4. 如果未找到此项、请按照以下步骤操作

    如何下载适用于 MSPM0 的最新器件支持包:

    1. 卸载 CCS v12 并重新安装
    2. 在重新安装过程中、请确保选择用于 MSPM0 的 Device Support Package 选项

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。  

    我查看了 CCS 并找到了这个

    是这样吗? 如果否、则可以在不使用 uinstall CCS 的情况下安装 mspm0?

    Iˇm 提问、因为我无法 在工程向导中为 MSPM0C1106 创建工程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我将与我们的软件团队联系、并尽快回复您。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉耽误你的时间。 在与软件团队合作后、他们似乎已经解决了这个问题。 请尝试以下步骤:

    1. 帮助>检查更新
    2. 然后您应该会看到以下内容:
    3. 点击 Next
    4. 再次单击 Next(下一步)
    5. 同意条款并点击 Finish
    6. 然后、系统将提示您重新启动 Code Composer Studio
    7. 重新启动后、您现在应该能够使用工程向导为 MSPM0C1106 创建工程

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    它帮助我和我现在可以创建程序。

    但我想问的是、我认为以前没有这种更新选项。  你把它添加到那里了吗?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很高兴听到这也解决了这个问题。

    软件团队在向他们提出问题时添加了此信息。 感谢您与我们分享此内容。

    此致、

    Owen