This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:温度 VREF

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579387/mspm0g1507-temperature-vref

部件号:MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

尊敬的专家:

我可以参考此主题来提供指导。 我正在评估示例项目 “ADC12_internal_temp_sensor_mathacl"</s>“ MSPM0G3507 EVM 上运行。

问:使用“TEMP_SENSE0"(“(出(出厂校准值)计算“qVTrim"时“时、“ADC_VREF_VOLTAGE"应该“应该是 3.3V 还是 1.4V?

数据表部分 “8.13 温度传感器“ 提及 3.3V 、而 第 16 章 指的电压范围 1.4V

     

此外、中的注释 “DL_factoryregion.h"行“行 988–990 还提到了 1.4V

/**
 *  @brief   Get the ADC conversion results of temperature sensor output voltage
 *
 * Returns the temperature sensor output voltage at the factory trim temperature
 * in ADC result code format. This ADC result code is based upon 12-bit
 * sampling mode together with the 1.4-V internal voltage reference.
 *
 *  @return  The ADC conversion results of temperature sensor output voltage
 */
__STATIC_INLINE uint32_t DL_FactoryRegion_getTemperatureVoltage(void)
{

我很困惑、因此我想确认哪个基准电压是正确的。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    请采用 下面所示的数据表中的第 7.14 章说明作为标准、基准电压为 3.3V、谢谢!

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    我明白了。 参考数据表、我们将使用 3.3V 作为基准电压。

    TRM 和 SDK 有些复杂、因此如果可能的话、进行更正会有所帮助。

    最好的应届毕业生
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    当然,将报告给团队并更新,谢谢!

    此致、
    彼得