This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何使用 AM243X 板验证 Profinet IO 的功能?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580202/am2432-how-to-verify-profinet-io-function-with-am243x-board

器件型号:AM2432


尊敬的专家:

如何使用 AM243X 板验证 Profinet IO 功能? 是否向客户发布了使用指南? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI 的工业通信 SDK 来验证 AM243x 电路板上的 PROFINET IO。 该 SDK 提供了 PROFINET 器件示例、固件和设置指南。 在 AM243x EVM 或 LaunchPad 上构建并运行演示。

    将该电路板连接到 PROFINET 控制器或 PLC 进行测试。 使用 UART 控制台和 LED 检查连接状态。 确认器件和控制器之间的 IO 数据交换。

    为了实现可靠运行、请遵循适当的 PCB 设计和布线实践。 本 PCBWay PCB 布线规则指南 有助于确保信号完整性和性能。  www.pcbway.com/.../Common_Rules_for_PCB_Routing_29d86598.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    我想得到如下所示的指南、即如何分步验证 EtherCAT。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am243x/ETHERCAT_SLAVE_DEMO_TWINCAT.html

    您想说明一下是否有类似的  PROFINET IO 测试指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI 提供了在 AM243x 平台上验证 PROFINET IO 功能的分步指南。 该指南是工业通信 SDK 的一部分、包含有关构建和运行 PROFINET 器件示例的详细说明。 该设置涉及使用 PRONETA 工具进行调试和诊断、将 AM243x 板连接到 PROFINET 控制器以及验证循环数据交换。  PROFINET 器件示例旨在演示 IRT(等时实时)通信、符合 PROFINET 规范的 C 类。 它将 ICSS-EMAC 用作基础交换机层、并针对 PROFINET 功能定制 PRU 固件。  若要全面了解并确保正确设置、请参阅 PROFINET 器件快速入门指南、其中提供了在 AM243x 平台上验证 PROFINET IO 的详细步骤。  

    software-dl.ti.com/.../page_quickstart_ti.html