This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:将 CCS 项目文件夹移动到另一台 PC

Guru**** 2907820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574427/am2612-moving-ccs-project-folder-to-another-pc

器件型号:AM2612


工具/软件:

您好、

我的客户现在正在迁移到新 PC。

他们将 CCS 工程移动到了另一台 PC、但某些配置文件无法正确移动。

-无法移动在“包括选项“中设置的路径信息。

-无法移动“从构建中排除“的信息。

您能否告诉他们这些设置文件在已安装的文件夹中的位置?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    这些设置应存储在.ccsproject、.cproject 和.project 文件中。 您能否验证这些是否正确移动?  另外、两台计算机的文件路径是否相同? 您可能需要检查包含路径相关性、以确保新计算机上存在所有包含的路径

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    他们能够通过手动重新配置文件夹来编译移动的工程。  但是、如果他们复制文件夹并在 CCS 中打开、配置信息就会丢失。

    当他们检查.cproject 文件的 XML 格式时、包含路径保存为“..\souce\xx “。
    但是、当他们复制整个文件夹并在 CCS 中打开该文件夹时、.cprojec 文件设置不当。

    您能否告诉他们如何详细地应用它?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    右键点击工程时有一个导出工程选项、客户可以使用该选项吗? 为了使工程尽可能可移植、建议使用相对路径而不是绝对路径。 我认为工程导出中有一个选项可以拉入链接的文件

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    他们采用 CCS 20.2.0 Theia。 它是否支持导出项目? 您能否告诉客户如何导出项目?

    右键点击工程时、可以找到“Export"菜单“菜单。

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    感谢您澄清 CCS 版本。 请参阅此链接、了解不同 CCS 版本中工作区组成的更多信息: https://dev.ti.com/tirex/content/code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_10_01/_build_code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_10_01/source/gs/migration/sub-migration/m1-general_and_ide.html#workspaces 似乎现在建议直接压缩并移动工程文件夹、您说客户已经尝试过。 还请确保传输工作区设置以及复制您可以在以下文件中找到的高速缓存数据

    • [USER HOME]\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\.ccs-server
    • [USER HOME]\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\[CCS INSTALL FOLDER NAME]

    此致、

    彼得