This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SPIENA:EP 与 SPICS

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578083/tms570lc4357-ep-spiena-vs-spics

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP


您好:

我对 TMS570LC4357-SPI 接口上的 SPIENA 信号有疑问 EP。 是否仅在从器件需要时使用该引脚? 它与 SPICS 引脚有何不同? 根据数据表、SPIENA 和 SPICS 都是可选的。 如果不使用 SPIENA、应如何端接该引脚?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    SPIENA 由从器件驱动以进行握手。 当主器件未准备好接收或发送数据时、它会告知主器件延迟 SPICLK 生成。 如果未使用此信号、主器件会忽略此信号、您可以将此引脚保持未连接状态。  

    SPICS 用于选择从器件、并由主器件驱动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你