This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:支持对 MSPM0 进行编程

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578575/tm4c1294ncpdt-is-it-support-to-program-the-mspm0

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题:MSPM0L1306 中讨论的其他器件

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题

我的客户从 Yan Xu 供应商处购买 XDS110

image.png

下面的展示了该器件中的芯片:

image.png

他们希望使用它来对 MSPM0L1306 进行编程、但无法进行编程、但可以成功地对 C2000 进行编程

他们使用 CCS 更新 XDS110 固件、但仍然无法对 MSPM0 进行编程

我不确定是否支持使用该器件对 MSPM0 进行编程?  

该器件的引脚排列显示在 bleow 中、哪个引脚需要连接到 MSPM0?

image.png

BRS

Shuqing

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适合我使用 TI XDS110:  

    TI 14 引脚 MSPM0
    1 个 SWDIO/TMS SWDIO
    2 TRSTn *rst
    5VREF (检测) +3V3
    8 接地 0 伏
    11 SWCLK/TCK   SWCLK