This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:访问 QSPI 闪存

Guru**** 2911640 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578462/am2634-q1-accessing-the-qspi-flash

器件型号:AM2634-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我正在处理 AM2634-Q1。

我不得不更新其中的固件、但无法访问引导模式引脚。

问题 1:我的系统仍在运行而没有访问引导模式 (SOP) 引脚时、是否可以将我的应用程序更新到闪存中?

问题 2:如果我必须进行固件更新、程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家目前是 OOO、即将在 TI 印度度假、请在 10 月 23 日之前回复。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题 1:当我的系统仍在运行而不访问引导模式 (SOP) 引脚时、是否可以将我的应用程序更新到闪存?

    是的。 QSPI 闪存通常只是空闲、而您的应用程序完全在 RAM 中运行。 只要您的应用配置了闪存和 QSPI 外设、您就可以接收字节流(例如通过 CAN)、存储在缓冲区中并对 QSPI 闪存进行编程。

    问题 2:如果我必须进行固件更新、该过程是什么?

    我不是说这是唯一的方法、而是我在 AM263Px 上这么做的。

    研究 SBL CAN UNIFLASH 示例。  AM263x MCU+ SDK:SBL 可以 UNIFLASH

    通过对其进行调试、您将看到通过 CAN 将应用文件接收到 RAM 缓冲区中、然后通过调用 引导加载程序驱动程序、将应用程序刷写到 QSPI。

    最终它会调用 Bootloader_uniflashFlashFileSector (flashIndex、buf、filesize、flashOffset)、其中:

    • FlashIndex 通常为 0。
    • Buf 是指向 RAM 中应用程序数据(例如 appimage 或.mcelf)的开头的指针。
    • 文件大小(应用程序的大小)
    • flashOffset、通常为 0x81000


    在应用程序中、将闪存和 QSPI 配置为与 SBL CAN UNIFLASH 示例相同  、然后在运行的应用程序中对 Bootloader_uniflashFlashFileSector () 进行类似的调用以刷写新应用程序。 好吧、POR 后、新应用程序将运行。

    在我的例子中,我通过 XCP-on-CAN FD 将整个应用程序下载到 RAM  中,然后在后台空闲任务中对 Bootloader_uniflashFlashFileSector () 进行单次调用。 最后,我可以在 RAM 上运行低,所以在那一点,我将 逐块下载应用程序,并多次调用 Bootloader_uniflashFlashFileSector (),就像传统的重新闪存序列一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题 1:当我的系统仍在运行而不访问引导模式 (SOP) 引脚时、是否可以将我的应用程序更新到闪存?

    正如 KIER 所回复、您可以读取/写入 QSPI 闪存、因为在 AM263x 中、SOC 代码始终从 RAM 执行、因此闪存几乎处于空闲状态、除非您在应用中使用它。

    问题 2:如果我必须进行固件更新、该过程是什么?

    如果您正在寻找样品流、请参阅: e2e.ti.com/.../5667305

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不访问引导模式 (SOP) 引脚?

    每次上电复位时、ROM 都会读取引导模式引脚、因此能够读取或写入闪存不依赖于引脚。

    您必须确保编写新固件后、如果还要升级 SBL、则确保这两种证书都正确、并且 SBL 具有刷写的新应用映像的正确位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你:)