This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ADC 内部基准、数字值。

Guru**** 2910960 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579757/tm4c123gh6pm-adc-internal-reference-numeric-value

器件型号:TM4C123GH6PM


您好:

当 为 TM4C123GH6PM 使用 ADCReferenceSet (ADC0_BASE、ADC_REF_INT) 时、只能将某个寄存器设置为 0。 我已阅读整个数据表以及 adc.h adc.c 和 hw_adc.h、无法找到什么是内部基准编号。 它是使用 1.65V 等内部带隙基准还是仅使用 VDDA 输入?

此致、
c.