This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ADC 输入保护

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577287/am263p4-q1-adc-input-protection

器件型号:AM263P4-Q1


尊敬的专家:

我有关于 AM263P4-Q1 的 ADC 引脚及其保护的问题。

技术参考手册指出、每个 ADC 引脚都有一个并联的 CMPSS:

 

CMPSS 的规格规定了 10mA 的失效防护输入电流注入:

这是否意味着当负载电压高于 VDDA 时、每个 ADC 引脚都可以连接到 10mA、或者我们是否误解了数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我已经邀请了专家,他们应该很快回复你。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    对此有任何更新?

    谢谢、

    Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    该规格意味着比较器可以承受高达 10mA 的电流在不造成损坏或故障的情况下强制进入其输入端。 该功能可确保 IP 即使输入信号超过电源轨、也能保持正常运行。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brennan。

    根据图 7-95、ADC 和比较器共享它们的输入引脚。  

    这意味着如果输入信号超过电源轨且输入电流小于 10mA、ADC 输入引脚也会保持工作状态。

    这是正确的吗?

    此致、

    Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    是的、正确。

    此致、

    Brennan