This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PION-AM263X:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568758/mcu-plus-sdk-am263x-pbist

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263X-AM263X
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

关于 AM2632 中的 PBIST 控制器、我们团队有一些问题。

1.用户指南中指出 PBIST 必须从不同的内核运行、但我们在锁步模式下使用内核。
是否强制内核应处于双核模式才能执行 PBIST 测试

那么如何配置 PBIST 来测试内存区域呢?

2.在 SDK 示例代码中提到了一些寄存器、但在参考手册中找不到这些寄存器
例如:-  
1.示例中提到的用于启动 PBIST 运行的 PBIST ->STR 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    很抱歉、您稍后的回复、您是否仍需要支持?

    此致、

    Aj Favela.