This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 版本 1.25.0 与 SDK 库版本 11_00_00_1 不兼容

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578615/am2634-version-1-25-0-of-sysconfig-is-incompatible-with-sdk-library-version-11_00_00_1

器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

我将工程中的 SDK 库版本从 sdk_am263x_10_00_00_35 切换到了 sdk_am263x_11_00_00_19、并将 SysConfigfig 版本从 SysConfig_1.21.1 切换到 SysConfig_1.25.0。 在切换之后,我发现 syscfig 文件无法在项目中打开。打开后,将按屏幕截图中所示报告以下内容。  

d097b383b0c05551e58000c52a4ca86.png

75b6a0e50e31a73b4a219341ae70283.png

如果我使用 CCS 20.3 打开 TI SDK_am263x_11_00_19 库中的示例、可以正常打开 SysConfig。

1761056518 (1).png

同时,我也尝试将我的 Syscfig 文件的内容复制到您的示例的 Syscfig 文件中,发现它仍然无法正确打开。

1761057232 (1).png

1761057295 (1).png

具体细节如下:

正在设置 SysConfig...

 
 
加载 D:\CCS20.3\Draco1_2P2Z_3\hello_world_board_syscfg_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\example.syscfg 时出错

是否要在兼容模式下重试?

类型错误:未知属性:初始化时间
隐藏详细信息...

m (localhost:51149/.../ui.js:519:1145302) at Object.set (localhost:51149/.../ui.js:519:5145944 t.runAsUserScriptAsync) at eval (D:\ccs20.3\draco1_2P2Z_3\hello_world_board_am263x-cc_519-0_cc_d5944 t.capture:

期待您的答复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    initializationTime 是看门狗中的一个参数。 在看门狗的 SysConfig 配置中进行了一些更改。  

    您可以通过在 10.0 SDK 中打开看门狗并重新打开 SysConfig 文件 11.0 SDK 来从 SysConfig 中删除看门狗吗? 在 11.0 SDK 中、您可以重新配置看门狗。

    此致、

    Aswin