This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 外部看门狗

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577666/tms570lc4357-external-watchdog-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

您好、

我们在设计中使用 TMS570LC4357、我们希望使用外部看门狗。 您能解释一下如何将看门狗连接到 MCU 来读取看门狗复位吗?

 

谢谢你

Sijo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sijo、

    1. 推荐的外部看门狗 IC:
        TPS65381A-Q1
    • 这是一款具有集成看门狗功能的 TI PMIC(电源管理 IC)
    • 专为汽车安全应用而设计
    • 符合 ASIL 要求
    • 通常与 Hercules 安全 MCU 一起使用
    1. 连接详细信息:
    • 看门狗的 NRES(复位输出)引脚应连接到 MCU 的 NPORRST 引脚
    • 对于 TPS65381A-Q1:
      • 看门狗计时器可针对不同的超时周期进行配置
      • 当看门狗超时、该器件向 MCU 提供干净的复位信号
      • 包括电源监控和安全功能

    有关接口的更多详细信息、请参阅以下文档:

    连接 TPS65381 与 Hercules 微控制器(修订版 A)

    --
    此致、
    Jagadish。