This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:上载固件时出现问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, RM48L952, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576105/tmdsemu200-u-issue-uploading-firmware

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: RM48L952UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户在 最近购买的两款 TMDSEMU200-U 器件上遇到了问题。  由于他目前无法开机自检且主板仍在保修期内、我代表他在下面发帖:

我们购买了两个 TMDSEMU200-U 器件、但遗憾的是、这两个器件似乎都出现故障。 使用 XDS200 器件将固件上传到 RM48L952 器件时、LED 最初闪烁、但很快关闭、之后 UniFlash 程序无法识别器件。 两台设备也会出现同样的问题、即使在更换电缆和在不同 PC 上进行测试后、问题仍然存在。

如果您需要有关调试探针设置的更多信息、敬请告知。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jejomar:

    使用 XDS200 器件将固件上传到 RM48L952 器件时、LED 最初会闪烁、但很快熄灭、之后 UniFlash 程序无法识别器件。 [/报价]

    这是 TI 电路板还是定制电路板?

    如果是定制电路板、那么请将其原理图或至少在电路板中提供 JTAG 连接进行验证?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我很抱歉耽误你的时间。  我们仍在向需要终端客户信息的申请者询问您所需的信息。

    在获得最终客户的反馈后、我将再次与您联系。 谢谢!


    此致、

    Jejomar