This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:Code Composer Studio、FreeRTOS 任务视图。 堆叠值是否准确? 损坏的名称和优先级列

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576893/mspm0g3507-code-composer-studio-freertos-task-view-are-stack-values-accurate-corrupted-name-and-priority-columns

器件型号:MSPM0G3507


(我认为这应该是一个独立于 ARM 基地的论坛)  

我们的 CCS 版本为 20.2.0.12__1.8.0、采用 TiClang 编译器。  

运行时对象信息的可靠性如何?  这可能是 IDE 错误吗?  我们正在追逐尾巴。  我已经看了 2 周了。  

-调试时溢出挂钩没有被击中。  除了显而易见的名称和优先级、堆栈基址也是无稽之谈。

暂停调试器使用未损坏的信息刷新运行时对象窗口、并且不记录任何溢出。

image.png

我们有 8 个任务正在运行、1 和分别涉及 UART、GPIO 组和 ADC 中断。 (快速进出)

有什么建议吗? 其他哪些信息可能有助于解决此问题?

此致、

Ken Ayre\Sielox

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ken、我来看看我们的 CCS 伙计们、看看是否有需要解决的错误。 其他版本的 IDE 也会发生这种情况吗?