This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31CDR 命名规则

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578581/am26ls31-am26ls31cdr-naming-rules

器件型号:AM26LS31


您好:

AM26LS31CDR 的命名约定是什么?这些字母代表什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    该器件是几十年前开发的、因此我们不知道完全击穿。  但下面是一个初始的开始。  

    –31:驱动器, 32:接收器

    -C:表示温度范围。 “I"和“和“M"是“是其他选项  

    -D:SOIC (D) 封装

    -R:采用卷带包装

    如果您对该器件有任何具体问题、请告知我们。

    Ethan