This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434:MCU-PLUS-SDK AM243X-AM243X v11.xx.xx.xx、source/drivers/bootloader/bootloader.c 模块中存在错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577739/am2434-am2434-mcu-plus-sdk-am243x-v11-xx-xx-xx-bug-in-source-drivers-bootloader-bootloader-c-module

器件型号:AM2434


您好:

请注意“Bootloader_rprcImageLoad ()“函数中的一个错误、该错误至少在当前版本的“AM243x 的 MCU+ SDK–RTOS、No-RTOS“中发生。 在验证 SBL OSPI 引导加载程序示例时、我发现了这种情况、方法是特意加载一个不适当的存储器(地址为 0x7004_0000)、但使用了签名的应用程序固件。 此外、您还应修复“main.c"示“示例本身 ( \examples\drivers\boot\sbl_ospi\{am243x-evm、am243x-lp}\r5fss0-0_nortos\main.c)。 请参阅屏幕截图。

提前感谢您将错误传递给您的开发团队、我期待修复程序的发布。

此致、
维特·特里斯卡

bootloader_rprcImageLoad ()_bug_screenshot.png

main_example_fixed_screenshot.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vit:

    感谢您指出这一点、我将在内部进行检查以解决此问题。

    此致、

    会面。