This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 RGMII 在 PRU_ICSSG 上支持 EtherCAT

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578058/am2434-support-ethercat-on-pru_icssg-with-rgmii

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: DP83867E

您好、

AM2434 是否可以在带有“仅 RGMII“的 PRU_ICSSG 上支持 EtherCAT 和 EtherNet/IP

我的客户考虑使用带有 DP83867E(RGMII 接口)的 AM2434 来实现 EterCAT 和 EtherNet/IP。  但我听说 PRU-ICSS 支持带 MII 的 EtherCAT、而不是 RGMII。  因此、我想确认“PRU_ICSSG 仅具有 RGMII 功能“是否支持 EtherCAT 和 EtherNet/IP。  请支持我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。