This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:SHUTDNSTORE0 寄存器周期耐久性

Guru**** 3024470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580398/mspm0c1104-shutdnstore0-regsiter-cycle-endurance

器件型号:MSPM0C1104


根据 slau893b.pdf(MSPM0 C 系列技术参考手册)、有一个 SHUTDNSTORE0 寄存器、CNA 可用于在关断期间保持一个字节的数据。

我想使用它来存储一些用户配置、以便当设备电池电量耗尽时、配置不会丢失。

实现这一点的最简单方法是在用户每次更改配置时保存字节、但这可能会经常发生、如果器件无法处理、我不希望通过不断写入该字节来尽早关闭器件。

我的问题是 SHUTDNSTORE0 寄存器的周期耐久性是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    让我与我的团队协商、我会告诉您。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    周期耐久性似乎相当高。 这是 CMOS 故障率限制、相当于 60 年以上。

    此致、

    Diego Abad