Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:AM2634、 SysConfig
您好、
我有一个包含 AM2634 的 LaunchPad、需要创建 safe_image。
此 safe_image 负责从外部应用程序执行固件更新命令。 基本上、应在 SBL 之后调用 safe_image、这与应用程序映像类似、但它在主应用程序映像之前运行。 safe_image 需要加载并运行存储在闪存中的应用程序映像、就像 SBL 那样。
我的测试:
-
safe_image:作为 SBL (.tiimage):
我尝试根据创建 safe_image SBL_QSPI 通过 TI SDK 调整引导加载程序偏移量、将应用程序映像加载到正确的闪存地址。 但是、我无法让它正常工作。
在本例中为默认值 SBL_QSPI 加载到 0x60000000、SAFE_image (.tiimage) 加载到 0x60080000、应用程序映像加载到 0x600C0000。 在 safe_image sysconfig 中、偏移设置为 0x000C0000。
预期的行为是 SBL 启动并运行 safe_image、然后 SAFE_image 运行应用程序映像、但这不起作用。 -
SBL 作为.appimage:
我还尝试根据创建 SAFE_Image SBL_QSPI 、使用引导加载程序 API、但将其构建为.appimage。 这种方法也不起作用。
在第二种情况下为默认值 SBL_QSPI 加载位置为 0x60000000、SAFE_image (.appimage) 位于 0x60080000、应用程序映像位于 0x600C0000。 在 SysConfig 中、偏移再次为 0x000C0000。
预期行为与第一种情况相同。 -
带有附加命令的 SBL 默认值:
我尝试使用默认设置创建 safe_image SBL_QSPI 、但添加了使用 FreeRTOS 的自定义命令、因为我的 safe_image 必须与 freeRTOS 一起运行。
在此设置中为定制 SBL_QSPI (添加了命令)加载到 0x60000000、引导加载程序偏移量为 0x000C0000。
预期的行为是自定义 SBL 初始化并运行位于 0x600C0000 的.appimage、但同样地、它没有成功运行。
我有三个问题:
-
使用 SBL_QSPI (.tiimage) 对于 AM263x、支持 FreeRTOS? 如果是、如何启用它?
-
可以使用吗 引导加载程序 API 在中 应用程序映像 (.appimage) 项目?
-
实现此 safe_image 的最佳方法是什么?
此致、
Gabriel