This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0G1507 问题

Guru**** 3024290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579905/mspm0g1507-problems-of-mspm0g1507

部件号:MSPM0G1507


大家好、我有关于 MSPM0G1507 控制器的三个问题:
1.它的最小 PWM 脉冲宽度、即最小 PWM 宽度、1/80MHz=12.5ns?
2.其 PWM 端口能承受多少电流?
3.检测到 Vo 高于某个值时,拉下一个 IO 端口需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的。 最小时钟周期取决于 MCU 时钟的运行速度以及计时器的配置方式。

    2) 查看数据表中的 IO 特性。 某些引脚具有比其他引脚更大的电流能力

    3) 请参阅开关特性

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能和我分享开关特性文档吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据表中的时间计算、例如、当控制器检测到 Vo 大于 1/4Vin 时、翻转 GPIO 端口并将开关频率设置为 1.2M、那么从检测到此条件到完成 GPIO 端口翻转的时间为 0.3/1200000=0.00000025S、这是否可以理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道您在问什么。 请提供一个图表。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上图所示、当 Vo 达到 1/4 Vi 时、PG 将翻转、两条虚线之间的时间是否按照我在上次检查中计算出的时间计算得出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数学计算看起来是正确的。 开关特性部分也在数据表中:

    马修