This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:从 syscfg 生成的链接器命令中的 TCMA/TCMB 区域大小错误

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574733/am263p4-wrong-tcma-tcmb-region-size-in-linker-cmd-generated-from-syscfg

器件型号:AM263P4
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我已使用以下工具链开始在 AM263P4-Q1 LP 电路板上进行开发:

  • CCS  20.3.1.5
  • SysConfig 1.25.0

我刚刚运行 FreeROS hellow world 示例、可以看到 TCMA/TCMB 区域定义为 32KB (0x8000)、而数据表指定 CPU 集群为 256KB (128 + 128)。

 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/SMART_PLACEMENT.html 等一些学院页面中也指定了该大小

是否有办法在 SysConfig 中修复 TCM 区域大小、或者应该切换到自定义链接器文件?

提前感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    您使用的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_PLUS_SDK_am263px_09_02_00_56

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯,对不起响应的延迟,这个线程从我的雷达掉了。

    是否有办法在 SysConfig 中修复 TCM 区域大小、或者我应该切换到自定义链接器文件?

    目前、我建议使用自定义链接器文件。

    我提出了一个错误、以便为未来的 SDK 版本修复该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand ,

    是、同时我已经创建了自定义链接器。

    我建议更新 SDK 和文档、因为这里有几种不匹配情况。

    谢谢、此致