This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:关于 C2000 的 RAM 跟踪功能

Guru**** 3024470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577072/f29h859tu-q1-about-the-ram-trace-function-of-c2000

器件型号:F29H859TU-Q1


尊敬的专家:

 

我对 C2000 RAM 跟踪功能(内部 RAM 数据捕获)的通信速度有疑问。

 

在使用第三代 C2000 产品的内部 RAM 数据跟踪(捕捉)测试中、结果明显低于预期值(数十 Mbps)。 我们期待看到使用全新 F29x 系列的调试函数(实时 JTAG、ERAD、DLT)可实现何种通信速度。

 

查看 Resource Explorer 中的 Debug Probe Performance Comparison 页面、尚未列出 F29x 系列的数据、但 F280049C 的“二进制 (.bin) 加载到 SRAM (kb/s)“的最大值为 140kb/s、约为 1Mbps。 其他处理器产品也大约为 700kb/s (5.6 Mbps)。

因此、我认为 XDS 难以实现几十 Mbps 的速率。 F29 实际上可以达到哪种通信速度?

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-debug_probe_performance_results.html#bin-results-on-f2800

 

此外、如果您知道任何高速第三方跟踪工具、能否推荐它们?

 

此致、