This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:TRM 外设初始化需要包括电源使能延迟

Guru**** 3024380 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580727/mspm0g1519-trm-peripheral-initialization-needs-to-include-power-enable-delay

器件型号:MSPM0G1519
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我有一个客户告诉我 UART 初始化序列尚未完全完成:

image.png

如果您严格遵循此处并实施代码、则不起作用、因为需要至少 4 个 ULPCLK 延迟、TRM 的 PMCU 部分对此进行了详细说明:

外设初始化段应完整且准确、以便客户在其代码实现中有一个参考的地方。  

例如、I2C 也忽略了以下内容:

image.png

ADC 外设甚至没有初始化段。

SPI 根本不涉及电源使能:

image.png

此外、还有多个更复杂的外设(如 ADC 和计时器)、我们甚至不会讨论初始化序列、这留给用户一个练习来弄清楚。

我们能否修复这些缺少电源使能延迟步骤的初始化序列、另外还请考虑添加更多参考初始化序列、以便客户不仅仅依赖 SysConfig 来生成这些序列?

谢谢、

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在进行 TRM 更新、该更新应使其中一些章节更加清晰。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、期待看到更新!

    Munan