This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:OSPI SBL

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580164/am263p4-ospi-sbl

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

我的器件处于 HSFS 模式。 我正在尝试运行示例 OSPI SBL。 当我构建此文件并将其加载到控制器中时、控制器会卡在某个位置。 如何正确执行示例 OSPI SBL?  

此致、

Shashank B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    问题 1:  AM263Px 上的引导模式设置是什么?

    问题 2: 您是直接尝试加载 sbl_ospi appimage、还是刷写.tiimage?

    问题 3 提供程序库或 UniFlash 加载  

    问题 4 您是否在闪存中的 0x81000 偏移处刷写了应用程序映像? SBL OSPI 示例 进行 SOC 初始化并尝试引导位于 OSPI 闪存中 0x81000 位置的多核应用程序映像。

    [报价 userid=“650262" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580164/am263p4-ospi-sbl ]如何正确执行示例 OSPI SBL?  [/报价]

    您可以在此处参阅使用 UniFlash 工具加载 OSPI SBL 和应用程序映像的步骤: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/TOOLS_FLASH.html#TOOLS_TI_UNIFLASH_TOO

    或者、也可以使用 SDK 中提供的 python 脚本进行刷写: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/TOOLS_FLASH.html#TOOLS_FLASH_UART_UNIF

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我目前正在使用 AM263P LaunchPad 示例、并且器件正在运行 HSFS 模式

    问题 1: AM263Px 上设置的引导模式是什么?
    答 1。 OSPI (1s) 单路读取模式。

    问题 2: 您是直接尝试加载sbl_ospi appimage、还是正在刷写.tiimage
    A2。 我正在加载.out通过 CCS 生成的 OSPI SBL 的文件。

    问题 4 您是否在0x81000闪存的偏移处刷写了应用程序映像?
    跟进: 如何在偏移处刷新应用程序映像0x81000

    此致、

    Shashank B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    您可以遵循此处分享的详细信息(在其他 E2E 中针对同一主题):  AM263P4:OSPI BL 

    此致、
    Shaunak