This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:硬件完整性高达 SIL 标准

Guru**** 3024470 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580858/am2434-hardware-integrity-up-to-sil-standard

器件型号:AM2434


您好、

我们的工程需要支持的处理器/控制器  IEC 61508 硬件完整性高达 SIL 3 级 具有以下内存规格:

  • 512 MB SDRAM

  • 256MB NOR 闪存

  • 1GB NAND 闪存

。 AM2434 但确实满足内存要求 不支持 SIL3 硬件完整性 。
。 AM263x 配置 SIL3 硬件完整性 但其 RAM 容量为 小于 512 MB 。

请帮助我们确定同时满足要求的合适处理器/控制器 SIL3 安全 和 移动数据 或提供实现这一目标的任何替代解决方案或方法。

谢谢、

此致、

Veerappan P.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    您能详细说明一下您的用例吗?

    我们之前让客户同时使用两个 SIL2 AM243 SoC 来实现 SIL3 安全级别。 这是否对您来说是可行的解决方案?

    此致、
    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何参考设计?

    如何结合使用两个 SIL2 级的 AM243 SoC 来实现 SIL3 安全级别?
    如果我们在设计中使用两个 SIL2 AM243 SoC、我们是否仍需要单独获得 SIL3 认证?

    为什么更大的 SDRAM 存储器不支持 SIL3 安全级别?

    谢谢、

    此致、

    Veerappan P.
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    是否有任何参考设计可用?

    安全手册中有一个功能安全概念示例、您可以参考。 它可能不是您的用例的直接参考、但您可以查看它。  

    链接: www.ti.com/.../AM64X-RESTRICTED-DOCS-SAFETY

    如果我们在设计中使用两个 SIL2 AM243 SoC、我们是否仍需要单独获得 SIL3 认证?

    是的、您需要对您的系统和软件进行认证。

    为什么较大的 SDRAM 内存不支持 SIL3 安全级别?

    让我仔细检查一下、我们是否有任何其他器件满足您的要求。  

    此致、

    Nihar Potturu