香榭丽舍大街
通过使用 CCS 脚本、可以将 M0 擦除到 C1104。
但使用 Facory 重置“自动“到 C1104、这将给我带来以下错误。
如何修复?
BR Rio
S_DAP_0:GEL 输出:sec_AP 重新连接
SEC_AP:连接到目标时出错:(错误–615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的 SWD 标头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 9.13.0.00201)
CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_DAPInit_SECAPCommand () 时出错:连接失败
在 GEL_Connect () 处
在 GEL_EvalOnTarget(“SEC_AP",“,"GEL_Connect、"GEL_Connect(“ ()“、1)[mspm0_cs_dap_init.gel:385]
在 GEL_DAPInit_SECAPCommand () 处