This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:CCS 用于恢复出厂设置 C1104

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578538/mspm0c1104-ccs-to-factory-reset-the-c1104

器件型号:MSPM0C1104


香榭丽舍大街

通过使用 CCS 脚本、可以将 M0 擦除到 C1104。

但使用 Facory 重置“自动“到 C1104、这将给我带来以下错误。

如何修复?

BR Rio

 

S_DAP_0:GEL 输出:sec_AP 重新连接
SEC_AP:连接到目标时出错:(错误–615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的 SWD 标头。  与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 9.13.0.00201)  
CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_DAPInit_SECAPCommand () 时出错:连接失败
   在 GEL_Connect () 处
   在 GEL_EvalOnTarget(“SEC_AP",“,"GEL_Connect、"GEL_Connect(“ ()“、1)[mspm0_cs_dap_init.gel:385]
   在 GEL_DAPInit_SECAPCommand () 处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    您是否可以执行以下操作:

    1. 断开设备的电源
    2. 按住复位按钮
    3. 在仍按住复位按钮的同时、为器件供电
    4. 您是否可以按照上述步骤尝试执行手动恢复出厂设置选项? (仍按住重置按钮,并在提示您按下重置按钮时放开)

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在上电之前、复位需要为低电平?

    好的、我将在下周进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    这不需要、但由于您在连接到器件时遇到问题、我建议这样做。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    好的、我知道如何解决这个问题、我将在此处结束讨论。

    BR Rio